请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DS90UB948-Q1
您好、
我们使用 DS90UB948 和 DS90UB927 进行 FPDLink 通信。 我们将连接 PC 和 DES 以执行地图测试。
- 地图配置中有一个驻留时间设置。 这是用于确定链路状态的通信持续时间吗? 我知道通信在停留时间设置的持续时间内发生、如果在此期间出现位错误、则会判定链路不稳定。 停留时间越长、错误检测的可靠性就越高。
然而、当我们使用 10ms、1000ms 和 5000ms 的停留时间进行测试时、在所有情况下、测试完成时间均为 6 分钟。 如果我的理解正确、则缩短停留时间也应缩短测量时间。
- 这是否是一个规格、即无论驻留时间设置如何、测量时间都不会改变? 如果测量时间没有变化、我不理解使驻留时间可配置的原因。
此致、