This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:MAP 测试中的停留时间设置。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587237/ds90ub948-q1-dwell-time-setting-in-the-map-test

器件型号: DS90UB948-Q1

您好、

我们使用 DS90UB948 和 DS90UB927 进行 FPDLink 通信。 我们将连接 PC 和 DES 以执行地图测试。

  1. 地图配置中有一个驻留时间设置。 这是用于确定链路状态的通信持续时间吗?  我知道通信在停留时间设置的持续时间内发生、如果在此期间出现位错误、则会判定链路不稳定。 停留时间越长、错误检测的可靠性就越高。

然而、当我们使用 10ms、1000ms 和 5000ms 的停留时间进行测试时、在所有情况下、测试完成时间均为 6 分钟。 如果我的理解正确、则缩短停留时间也应缩短测量时间。

  1. 这是否是一个规格、即无论驻留时间设置如何、测量时间都不会改变? 如果测量时间没有变化、我不理解使驻留时间可配置的原因。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的理解是正确的。 驻留时间应增加。

    您能否确保在更新驻留时间时按“ENTER"(“(输入(输入)? 应该会弹出这样的更新。 可确保更新停留时间。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的及时答复。 正如您所指出的、我没有按“enter"...“... 按“输入“后,照片弹出窗口出现,我能够进行设置。

    即使我将停留时间缩短了一半、测量时间也不会变成一半、但我知道由于通信条件和测量机制、可能会存在一些差异、因此我会相应地使用它。

    此致、