器件型号: DS90UB960-Q1EVM
您好:
我尝试点亮 EVM 板中的 0X01F 摄像头。 目前、SOC 无法使 MIPI CSI 信号重组。 您能帮助分析一下这个问题吗? THX
此处是 953&960 的亮灯寄存器设置:
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x02 0x1E
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x0C 0x0F
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x4C 0x01
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x58 0x58
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x6D 0x7F
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x70 0x1E
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x7C 0xC0
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x5C 0xB0
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x5D 0xA0
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x5E 0x6C
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x65 0xA0
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x66 0x6C
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x32 0x01
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x33 0x03
i2ctransfer -y 2 w2@0x30 0x20 0xC0
sleep 0.1
i2ctransfer -y 2 w2@0x58 0x0D 0x09
sleep 0.2
i2ctransfer -y 2 w2@0x58 0x0D 0x99
通过设置,我可以读取 UB960 寄存器. 可以看到帧处于活动状态。 您能帮我解决这个问题吗? 非常感谢
root@am62axx-EVM:/opt/etc i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x90 R16
0xe0 0x7d 0x00 0x00 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
root@am62axx-EVM:/opt/etc i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x70 R16
0x1E 0x2C 0xe4 0x03 0xc0 0x0a 0x00 0xc5 0x00 0x01 0x00 0x00 0xc0 0x00 0x00 0x00 0x00