This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1EVM:DVP 摄像头的摄像头上不能亮起

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586116/ds90ub960-q1evm-can-not-light-on-the-camera-for-dvp-camera

器件型号: DS90UB960-Q1EVM

您好:

我尝试点亮 EVM 板中的 0X01F 摄像头。 目前、SOC 无法使 MIPI CSI 信号重组。 您能帮助分析一下这个问题吗? THX

此处是 953&960 的亮灯寄存器设置:


i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x02 0x1E
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x0C 0x0F
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x4C 0x01
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x58 0x58
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x6D 0x7F
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x70 0x1E
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x7C 0xC0
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x5C 0xB0
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x5D 0xA0
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x5E 0x6C
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x65 0xA0
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x66 0x6C
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x32 0x01
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x33 0x03
i2ctransfer -y 2  w2@0x30 0x20 0xC0
sleep 0.1
i2ctransfer -y 2  w2@0x58 0x0D 0x09
sleep 0.2
i2ctransfer -y 2  w2@0x58 0x0D 0x99




通过设置,我可以读取 UB960 寄存器. 可以看到帧处于活动状态。 您能帮我解决这个问题吗? 非常感谢

root@am62axx-EVM:/opt/etc i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x90 R16
0xe0 0x7d 0x00 0x00 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
root@am62axx-EVM:/opt/etc i2ctransfer -y 2 W1@0x30 0x70 R16
0x1E 0x2C 0xe4 0x03 0xc0 0x0a 0x00 0xc5 0x00 0x01 0x00 0x00 0xc0 0x00 0x00 0x00 0x00

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 关闭此项目的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    感谢您的反馈。

    您能分享什么是 rootcause 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    954 应关闭电源并再次开机、以便可以发送视频。

    如果仅 复位   PN 和 RST 引脚的两个引脚不起作用、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 感谢您的反馈。