This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:另一个系统使用 5V CAN 收发器、而我的系统使用 3.3V CAN 收发器、这导致失调电压和逻辑电压电平存在差异。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1586242/sn65hvd230-the-other-system-uses-a-5v-can-transceiver-while-my-system-uses-a-3-3v-can-transceiver-resulting-in-differences-in-offset-and-logic-voltage-levels

部件号: SN65HVD230
主题: TCAN3404 中讨论的其他器件

另一个系统使用 5V CAN 收发器、而我的系统使用一个 3.3V CAN 收发器、导致失调电压和逻辑电压电平的差异、它是否会导致 CAN 总线或数据丢失等中出现任何问题或者任何与失调电压变化有关的 EMC 问题。

目前通信进展顺利、如果我将来添加多个节点、肯定会产生影响

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我期待 TI 针对上述情况作出回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    5V 可以与 3.3V 混合使用、唯一的问题是共模电压漂移引起的 EMC 问题。  

    我建议迁移到全新的 TCAN34xx-Q1 系列、它的 EMC 性能更高、符合汽车级标准。

    下面是一些应用手册供您参考。

    https://www.ti.com/lit/ta / ssztd46/ssztd46.pdf

    https://www.ti.com/lit/wp/slla636a/slla636a.pdf

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的回答。

    它是引脚兼容器件(代替 SN65HVD230)、是否可以直接替换 TCAN 3404

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    它们具有非常相似的引脚排列、但在引脚 5 和 8 功能上略有不同。

    如果您要替换为 TCAN3404、引脚 8 为 SHDN、可实现超低功耗模式控制。 这些现代收发器永远不需要 Vref 引脚、因此如果您不需要 SHDN 的功能、则可以将此引脚悬空。  

    TCAN3404 上的引脚 5 为 STB、它具有与 RS 引脚类似的逻辑、但通过调整下拉值、您将无法使用斜率控制。 它只是输入高电平=待机模式、低电平=正常模式。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这里我不明白一点、在 5V CAN 收发器中、隐性模式下的失调电压为 2.5V、而在 TCAN340X 器件中、失调电压为 1.9V

    这些器件如何克服 EMC 问题、我能不精辟了解。

    即使现有器件 (SN65HVD230D) 也满足 2V 的差分电压

    能否请您以我的名义处理这两个器件型号的样品或直接发送给 Hiderabad , India Guy  

    谢谢、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    如本应用手册所述、 TCAN340x-Q1 将在驱动和接收 CAN 数据的同时动态调整总线共模、从而满足异构网络中的辐射要求。 具体思路是、当它检测到驱动总线的 5V CAN 时、它将释放总线偏置、并仅在其 3.3V CAN 节点驱动时将共模驱动至 1.9V。 这提高了 EMC 性能、以满足 IEC 62228-3 在同构和异构网络条件下的要求。 我们较旧的 3.3V CAN 收发器或竞争对手的器件都不能在异构网络中满足此 EMC 要求。 我们提供了 EMC 测试报告  

    对于样片申请、您需要在 TI.com 上提交。 通常情况 下、样品由我们的营销团队处理。 您是否已分配 FAE 来提供帮助? 如果没有、您可以直接联系营销团队。  trx_mkt@list.ti.com

    此致、

    Sean