Other Parts Discussed in Thread: TUSB564-Q1, TUSB564
器件型号: TUSB564-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB564
尊敬的 TI 团队:
我们将在新程序中使用 TUSB564-Q1、并将使用 TUSB564-Q1 的内部多路复用器、我们能否将 SBU1 和 SBU2 与 PD 控制器保持未连接状态?
如果通过 GPIO 模式控制 TUSB564-Q1、则默认情况下是否会禁用 AUX 监测?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564-Q1, TUSB564
器件型号: TUSB564-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB564
尊敬的 TI 团队:
我们将在新程序中使用 TUSB564-Q1、并将使用 TUSB564-Q1 的内部多路复用器、我们能否将 SBU1 和 SBU2 与 PD 控制器保持未连接状态?
如果通过 GPIO 模式控制 TUSB564-Q1、则默认情况下是否会禁用 AUX 监测?

谢谢!
您好、
我们将在新程序中使用 TUSB564-Q1、并将使用 TUSB564-Q1 的内部多路复用器、我们能否将 SBU1 和 SBU2 与 PD 控制器保持未连接状态?
仅通过其中一个器件连接 AUX/SBU、旨在使信号不会双重翻转。 PD 控制器和 TUSB564-Q1 都可能在内部具有 AUX/SBU 多路复用器。 如果信号通过这两者进行路由、则信号将进行两次多路复用、从而不会导致翻转方向出现任何切换。
因此、它最好通过 PD 控制器或 TUSB564-Q1 进行路由
如果通过 GPIO 模式控制 TUSB564-Q1、则默认情况下是否禁用 AUX 监测?
是的、这是正确的:

尊敬 的 Vishesh Pithadiya:
感谢您的信息。
当我们设计 TUSB564 原理图(如下功能图所示)时、AUX 通道无法正常工作。

但是、将原理图修改为以下功能方框图时、移除 TUSB564 和 DP-IN 灌电流之间的 0 Ω、并直接将 AUX+/AUX-(DP-IN 灌电流)连接到 SBU1/SBU2(Type-C1 DP-IN 源)(SBU1 和 SBU1 仍连接到 TUSB564)、 AUX 通道工作并且 DP 功能正常。
您能帮助我们看看为什么会发生这些情况吗? 我们是否 错误配置了一些引脚?μ s

根据上面的原理图、我们测量了一些波形以供您参考。
AUX+(DP-IN 灌电流侧)

AUX-(DP-IN 灌电流侧)


AUX+_IC(TUSB564 侧)

AUX-_IC(TUSB564 侧)

非常感谢!
您好、
明白了、看起来第二个 USB Type-C 连接器的方向是固定的。 我将按以下顺序对此进行测试:
1) 翻转设置正确。 (使用 DMM 探测 TUSB564-Q1 的 FLIP 引脚并确保正确设置)
2) AUX/SBU 多路复用器是否正常运行。 使用连续性测试仪来查看多路复用器是否正在按照数据表定义对信号进行布线。

3) 尝试测试输入 USB Type-C 电缆的所有方向、以查看是否有任何方向正常工作。
您好、
当翻转引脚为 0V 时、为什么 Aux+的电压约为 1.75V、而 Aux-的电压约为 0.79V?
我同意这些测量的电压不正确。
端到端 DP AUX 路径应如下所示: 
共模电压应为 PUP 和 PDOWN 电阻器创建的分压器网络的结果、
在我们的示例中、DP 源端具有 100K PUP 和 PDOWN、接收端应具有 1M PUP 和 PDOWN。
连接拉电流和灌电流后、共模电压应接近:
AUXp:0.3V
AUXn:3.0V
我不确定是什么导致电压降至 1.755V 和 0.792V。 此路径上是否有其他连接内容?
尝试使用 TUSB564-Q1 进行 ABA 交换、以查看器件是否出现问题。