This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564-Q1:TUSB564-Q1 AUX 信号

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564-Q1, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1584683/tusb564-q1-tusb564-q1-aux-signal

器件型号: TUSB564-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB564

尊敬的 TI 团队:

我们将在新程序中使用 TUSB564-Q1、并将使用 TUSB564-Q1 的内部多路复用器、我们能否将 SBU1 和 SBU2 与 PD 控制器保持未连接状态?

如果通过 GPIO 模式控制 TUSB564-Q1、则默认情况下是否会禁用 AUX 监测?

image.png

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将在新程序中使用 TUSB564-Q1、并将使用 TUSB564-Q1 的内部多路复用器、我们能否将 SBU1 和 SBU2 与 PD 控制器保持未连接状态?

    仅通过其中一个器件连接 AUX/SBU、旨在使信号不会双重翻转。 PD 控制器和 TUSB564-Q1 都可能在内部具有 AUX/SBU 多路复用器。 如果信号通过这两者进行路由、则信号将进行两次多路复用、从而不会导致翻转方向出现任何切换。  

    因此、它最好通过 PD 控制器或 TUSB564-Q1 进行路由

    如果通过 GPIO 模式控制 TUSB564-Q1、则默认情况下是否禁用 AUX 监测?

    是的、这是正确的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Vishesh Pithadiya:

    感谢您的信息。

    当我们设计 TUSB564 原理图(如下功能图所示)时、AUX 通道无法正常工作。

    但是、将原理图修改为以下功能方框图时、移除 TUSB564 和 DP-IN 灌电流之间的 0 Ω、并直接将 AUX+/AUX-(DP-IN 灌电流)连接到 SBU1/SBU2(Type-C1 DP-IN 源)(SBU1 和 SBU1 仍连接到 TUSB564)、 AUX 通道工作并且 DP 功能正常。

    您能帮助我们看看为什么会发生这些情况吗? 我们是否 错误配置了一些引脚?μ s

    根据上面的原理图、我们测量了一些波形以供您参考。

    AUX+(DP-IN 灌电流侧)

    AUX-(DP-IN 灌电流侧)

    AUX+_IC(TUSB564 侧)

    AUX-_IC(TUSB564 侧)  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    系统中有两个 USB Type-C 连接器。 在本例中、您将需要两个多路复用器和两个 CC 控制器。

    对于这样的应用、您需要这样的系统:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉让您误解。

    C2 型是一个定制连接器、连接到车辆的音响主机、而 C2 型的功能与标准 DP 连接器类似。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    明白了、看起来第二个 USB Type-C 连接器的方向是固定的。 我将按以下顺序对此进行测试:

    1) 翻转设置正确。 (使用 DMM 探测 TUSB564-Q1 的 FLIP 引脚并确保正确设置)

    2) AUX/SBU 多路复用器是否正常运行。 使用连续性测试仪来查看多路复用器是否正在按照数据表定义对信号进行布线。

    3) 尝试测试输入 USB Type-C 电缆的所有方向、以查看是否有任何方向正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 翻转设置正确。-----是的、翻转设置正确。

    2) AUX/SBU 多路复用器是否正常运行

    测试结果如下所示:

    AUX/SBU 多路复用器似乎无法正常运行。

    测试设置:

    测试结果:

    3) 尝试测试输入 USB Type-C 电缆的所有方向、以查看是否有任何方向正常工作。

    ——方向不起作用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够共享工作案例和非工作案例的辅助日志?

    何时添加了 PUP 和 PDOWN?

    此处不需要这些、因为这是供电方和受电方之间的部分。  

    Type-C1 连接器另一侧的源极上应该存在 100K PUP 和 PDOWN。  

    Type-C 连接器的接收端应具有 1M PUP 和 PDOWN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    上拉(上拉/下拉 100k Ω)仅用于测试 SBU/AUX 的电压。如您所见、我还移除了 DP 源端和 DP 接收端。

    检查 DP 函数时、我删除 100k Ω。

    我们没有用于捕获日志的工具。

    当反转引脚为 0V 时、为什么 Aux+的电压约为 1.75V、Aux-的电压约为 0.79V?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当翻转引脚为 0V 时、为什么 Aux+的电压约为 1.75V、而 Aux-的电压约为 0.79V?

    我同意这些测量的电压不正确。

    端到端 DP AUX 路径应如下所示:

    共模电压应为 PUP 和 PDOWN 电阻器创建的分压器网络的结果、

    在我们的示例中、DP 源端具有 100K PUP 和 PDOWN、接收端应具有 1M PUP 和 PDOWN。

    连接拉电流和灌电流后、共模电压应接近:

    AUXp:0.3V

    AUXn:3.0V

    我不确定是什么导致电压降至 1.755V 和 0.792V。 此路径上是否有其他连接内容?

    尝试使用 TUSB564-Q1 进行 ABA 交换、以查看器件是否出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。