This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:USB 信号线的 TUSB8041A PCB 设计查询

Guru**** 2766845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588225/tusb8041a-tusb8041a-pcb-design-inquiry-for-usb-signal-line

器件型号: TUSB8041A

TI 设计团队大家好、

我已经决定了设备的设计、所以我必须使用 USB 连接器作为双类型。 当我使用 USB 双端口进行 PCB 布局时、信号线会双绞。 因此、我使用过孔重新排列信号线以防止扭曲、因此请检查 USB 信号线上是否有任何损耗。

PCB 布局分别位于一楼(红线总共四层)和四楼(黄线)、迹线阻抗以 90 Ω±15%的差分形式运行。

image.png

image.png

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benny:

      跟踪布局对我来说很好

     此 PCB 有多少层以及每条布线上有多少个过孔?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    PCB 由四层组成。 顶部、内层 2、内层 3、底层。

    -上流:引脚 55、56、58、59 在每个信号上放置一个 VIA

    - 向下流动:针脚 9、10、11、12、24、 25、26、27  在每个信号上放置一个过孔

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benny:

      对于 USB2 信号、一个过孔应该是合适的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说在 USB 信号线上设计一个过孔没有问题吗?  我将在问题完成后继续 PCB 生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速支持。