This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:TUSB4041 无法识别 USB 设备

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588141/tusb4041i-tusb4041-fails-to-recognize-usb-devices

器件型号: TUSB4041I

该板使用 Xilinx 的 MPSoC 芯片和 USB3320 USB 接口、并将 TUSB4041 连接到下游以进行 USB 端口扩展。 插入 USB 设备后、Linux 系统无法识别它。 不过、如果器件直接连接至 USB3320、则可以识别该器件。 Linux 系统可以检测 TUSB4041 并打印相关器件信息。

日志指示 TUSB4041 器件已被识别、但器件字符串显示为空值 (=0)、并且产品和制造商信息均缺失。
进一步的分析显示驱动程序未能在 hub.c 文件中输入 hub_probe () 函数。 它是否需要外部 EEPROM 进行配置?   1.png 2.png

TUSB4041_log.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梦洁:

    请移除 SMBUSz 引脚上的 R 528 并重新测试。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、测试后没有改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梦洁:

     PID 为 80ff、这意味着未正确检测到 TUBS4041。

     SCL/SDA 是否具有上拉电阻? 如果是、您是否可以移除上拉电阻并在 SMBus 高电平下再次进行测试?

    好极了

    Brian