请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB4041I
该板使用 Xilinx 的 MPSoC 芯片和 USB3320 USB 接口、并将 TUSB4041 连接到下游以进行 USB 端口扩展。 插入 USB 设备后、Linux 系统无法识别它。 不过、如果器件直接连接至 USB3320、则可以识别该器件。 Linux 系统可以检测 TUSB4041 并打印相关器件信息。
日志指示 TUSB4041 器件已被识别、但器件字符串显示为空值 (=0)、并且产品和制造商信息均缺失。进一步的分析显示驱动程序未能在 hub.c 文件中输入 hub_probe () 函数。 它是否需要外部 EEPROM 进行配置?