This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:ESD 规格条件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588364/tcan1145-q1-esd-spec-condition

器件型号: TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1

您好的团队、

如果 TCAN1145-Q1 不在 CANH/L 下使用外部电容器和 ESD 二极管、客户需要了解该器件的 ESD 功能  

您能否帮助以下哪一项数据表规格涉及外部保护?如果其中一些规格直接在引脚排列时受到过应力而没有保护?

image.png

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    很高兴再次听到您的声音!

    是的、这些 ESD 规格在没有任何外部保护的情况下进行测试。 Scarlett、 这里是 我们主要 ESD 报告的地震链接、您可以与客户分享该报告。 这将具体展示第三方如何验证这些 ESD 规格。请注意、它提到了 TCAN1146、但此器件具有与 TCAN1145 相同的 ESD 结构、因此它也适用。

    主要的两个 ESD 测试标准是 IEC 62228-3 和 SAE J2962-2、用于 CAN 总线上的接触/空气间隙 ESD 放电。 它们指定了它们的特定测试和设置条件。 “接触“测试是您的客户可能将其称为“直接在引脚分配“的测试。 在与 IEC 62228-3 或 SAE J2962-2 相同的测试条件下、我们的器件可在 CANH/L 引脚上承受高达 8kV 的接触放电。

    如果需要超过 8kV 接触的额外 CAN 总线保护、则我们建议使用 ESD2CAN24-Q1(双通道,30kV 接触保护、浪涌保护、<3pF 电容)。  

    如果回答了您的问题、请告诉我、

    Ethan