Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, ESD2CAN24-Q1
器件型号: TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1
您好的团队、
如果 TCAN1145-Q1 不在 CANH/L 下使用外部电容器和 ESD 二极管、客户需要了解该器件的 ESD 功能
您能否帮助以下哪一项数据表规格涉及外部保护?如果其中一些规格直接在引脚排列时受到过应力而没有保护?

谢谢
Scarlett
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, ESD2CAN24-Q1
器件型号: TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1
您好的团队、
如果 TCAN1145-Q1 不在 CANH/L 下使用外部电容器和 ESD 二极管、客户需要了解该器件的 ESD 功能
您能否帮助以下哪一项数据表规格涉及外部保护?如果其中一些规格直接在引脚排列时受到过应力而没有保护?

谢谢
Scarlett
您好 Scarlett、
很高兴再次听到您的声音!
是的、这些 ESD 规格在没有任何外部保护的情况下进行测试。 Scarlett、 这里是 我们主要 ESD 报告的地震链接、您可以与客户分享该报告。 这将具体展示第三方如何验证这些 ESD 规格。请注意、它提到了 TCAN1146、但此器件具有与 TCAN1145 相同的 ESD 结构、因此它也适用。
主要的两个 ESD 测试标准是 IEC 62228-3 和 SAE J2962-2、用于 CAN 总线上的接触/空气间隙 ESD 放电。 它们指定了它们的特定测试和设置条件。 “接触“测试是您的客户可能将其称为“直接在引脚分配“的测试。 在与 IEC 62228-3 或 SAE J2962-2 相同的测试条件下、我们的器件可在 CANH/L 引脚上承受高达 8kV 的接触放电。
如果需要超过 8kV 接触的额外 CAN 总线保护、则我们建议使用 ESD2CAN24-Q1(双通道,30kV 接触保护、浪涌保护、<3pF 电容)。
如果回答了您的问题、请告诉我、
Ethan