This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:如果设计中的 VccA 大于 VccB、该怎么办?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590020/tca39416-what-if-vcca-more-than-vccb-in-the-design

部件号: TCA39416

您好、  

正如规格所提到的、VCCA 应该小于 VCCB。

如果在设计中 VCCA 高于 VCCB 怎么办?

您能告知影响吗?  

 

此致、  

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    我会尽快答复。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    VCCA 是每个通道 FET 的“栅极偏置发生器“的一部分。  

    设置每个 FET 的栅极时、不定义 VCCA > VCCB 的行为。  

    VCCA > VCCB 的结果可能看起来像是从 A 侧到 B 侧出现了不必要的泄漏  

    此致、

    Tyler