This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG1041:TXG104x 产品页面上的“隔离等级:功能“

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TXG1041, TXG1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591245/txg1041-isolation-rating-functional-on-txg104x-product-page

部件号: TXG1041
主题中讨论的其他器件: TXG1042

您好:

我想请求对 TXG104x (TXG1041/TXG1042) 产品页面上列出的“隔离等级:功能“进行澄清。

image.png

在数据表中、器件描述为“非电流转换器“、不提供隔离相关参数、例如 kVrms 隔离电压、VIOTM、VIORM 或 UL/IEC 绝缘类别。

我们目前的理解是、产品页面上的“功能“标签仅指功能隔离、这意味着该器件可以承受±10V 的接地失调电压并提供良好的 CMTI 性能。
我们认为、这与 IEC/UL 标准中定义的安全绝缘类别(功能,基本,增强型绝缘)没有任何关系。

换句话说、TXG104x 不包含电隔离栅、因此不能用于需要认证安全隔离(例如初级/次级隔离)的应用。

您能否确认此理解是否正确?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    您的理解是正确的。 功能是指接地分离、与下面列出的 IEC/UL 标准无关。

    如果您的应用需要某种类型的认证、我建议查看我们的 数字隔离器 产品系列。 谢谢!

    此致、

    Josh