This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:设计审查

Guru**** 2957390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591248/dp83867is-design-review

器件型号: DP83867IS

您好:

我的客户请求 TI 审查 DP83867ISRGZ 的电路。

请检查以下客户电路、确保没有问题。

TI_PHY_DP83867ISRGZ.pdf 

此外、DP83867ISRGZ 是否具有 MDI 自动极性功能? 用户为 MDI 自动极性启用镜像模式是否正确?

image.png

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    以下是我的评论:

    1.请确保 MDIO 具有到 VDDIO 的上拉电阻。  
    2.  
    是否有理由让 R44 具有 150 Ω 电阻器?


    此外、DP83867ISRGZ 是否具有 MDI 自动极性功能? [/报价]

    DP83867 没有自动极性检测功能。 在镜像模式下、极性翻转。  

    此外、 如果客户还想单独检查、可参考我们的原理图检查清单。  

    此致、
    j