This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:AR3DPD 的 PIC 列表 — I3C TCA39416、I2C 警报 TXB0104 原理图审阅和 74AVC4TD245GU 替换

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416, TXB0104, TXS0104E, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1587531/tca39416-pic-list-of-ar3dpd---i3c-tca39416-i2c-alert-txb0104-schematic-review-and-74avc4td245gu-replacement

部件号: TCA39416
主题中讨论的其他器件: TXB0104TXS0104ELSF0204

尊敬的 E2E:

 

以下是 AR3DPD 使用电平转换器或多路复用器解决方案的 PIC 列表。

您能帮您查看原理图吗? 我可以让您通过邮件再次检查整体解决方案吗?

对于“74AVC4TD245GU",“,是否、是否使用“SN74AVC4T774RSVR" Bom“ Bom 2 Bom 解决方案进行替换?

 

I3C TCA39416

image.png

I2C 警报 TXB0104

image.png

 

UART、74AVC4TD245GU

 

image.png

 

 

BR、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    明天上午我会回复。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    对于 TCA39416 审查、原理图看起来不错。 OE 以 VCCA 为基准。 VCCA = 1.0V、VCCB = 1.2V。  

    对于 TXB 器件、我会标记 Jack 来回答。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    您能否确认 I2C 警报信号是推挽式还是开漏式? 如果信号也基于开漏驱动器、则应建议改用 TXS0104E、因为 TXB0104 不支持开漏信号。

    至于交叉到 NXP 器件、此处可兼容替换 AVC4T774/AXC4T774、但请注意、这两种器件都不提供/OE 配置。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    是否可以使用 LSF0204 替换 TXB0104? 我们需要开漏支持

    BR、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    是、LSF0204 可用于支持开漏驱动/电平转换。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    我们将很快作出回应。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janet:

    请参阅 Jack 的答复。

    此致、

    Tyler