This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 和 USB 2.0/3.0 支持 TUSB1142

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1, TPS25751, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1577665/tps25751-tps25751-and-usb-2-0-3-0-support-tusb1142

器件型号: TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: TPS25763-Q1、 TUSB1146

我有一个 Jetson Orin 模块、该模块与一个具有 27W PD 的 USB Type-C 端口进行通信。 我实施了 TPS25751、是 PD 新手、发现在同一端口上同时支持 USB 3.2/3.1/3.0 和 2.0 有一些细微差别。 数据表建议使用超高速多路复用器来处理 SS 信号。

不过、图 9.11 和 9.12 中的方框图令人困惑。 D+/D-线路是否应同时连接到 TPS25751 GPIO 和主机控制器(在本例中为 NVIDIA 模块)D+/D-线路? 或者应该只将 D+/D-路由到主机模块。 我想我很困惑、因为我在 TPS25751 上没有看到 USB 通信的数据输出信号集、到目前为止、我唯一的体验是使用 USB 2.0 集线器、它引入了多条 D+/D-线路并将 Singla D+/D-对输出到主机器件。

如果我的理解正确、我需要与 TPS25751 进行 t 连接的 D+/D->>主机、而在一个端口上有 3 个器件似乎非常奇怪。

TPS25751D.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clayton、  

    TPS25751 支持 D+/D-线路上的 BC1.2 枚举、如果系统需要 BC1.2、则可以将 D+/D-引脚从 Type-C 连接器路由到 PD 控制器、否则需要此连接(只需将 D+/D-路由到主机、无需连接 PD 控制器)。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!   

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我计划仅将 D+/D-路由到此应用的主机器件、因为未实现电池充电、只有 USB2.0/3.0 功能且保持多路复用器。
    另一个问题是在 PD 控制器和 TUSB11432 之间配置 GPIO、但我猜 1142 的技术参考手册将包含该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在还意识到、对于 27W PD 应用、我需要外部 PD 转换器来与 TPS25751D 通信、这可能不是作为纯源 PD 器件的应用的最佳选择...
    我想知道是否需要迁移到 TPS25763-Q1 并将板载 10VDC 或 20VDC 稳压器与 TUSB 1142 多路复用器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clayton、  

    TPS25751 没有集成直流/直流、因此需要使用外部转换器在 PPHV 上提供正确的输出电压/电流。 您的应用需要哪些拉电流 PDO(电压/电流额定值)?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    27W (9V、3A) 是最低要求、我不介意提高灵活性(比如 60W)、但目前我只有 1V8、3V3、5V、24V 和原始电池(标称值为 48VDC)、因此为 USBC PD 选择 DC/DC 比较麻烦、因为其中大多数在 20VDC 输入电压下最大输出。

    一般设置是 USB-C PD、D+/D-支持和 USBSS (3.0) 支持。 看起来没有一个 IC 可以支持所有这 3 个选项、但欢迎在此提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随后、我计划使用 USBC 转 TUSB1146。 TPS25763-Q1 将连接到 TUSB1146 和 USBC 插座。 主机将提供 DP 源端、USB3.0 PHY 和 USB2.0 数据输入/输出。 此配置似乎是获得 USB-C 并支持 DP 和 PD @ 27W 的正确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clayton、  

    TPS26753 是一款汽车级 PD 控制器、我会将该主题分配给负责此工作的相应团队、以获得额外支持。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clayton、

    您是否正在与某个 TI FAE 合作? 如果是、我可以问谁?

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有具体的联系人、没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clayton、

    我会向您发送一个友谊请求。 请接受、我将通过直接消息向您发送消息。  

    谢谢、此致、

    Seong