This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:关于 TUSB1004 上的 L_AC 至电容器布线长度

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588398/tusb1004-about-the-l_ac-to-capacitor-trace-length-on-tusb1004

器件型号: TUSB1004

尊敬的 AE:

   我们注意到、数据表需要最小 0.4 英寸的 L_AC-Cap 布线、并且不超过两个过孔。  

   但我们的布局限制为 111mil、具有三个过孔。

   有任何建议、还是我们应该依靠测试数据进行优化?  

   image.png

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好将仿真数据与我们的建议结合使用。 我们的建议基于 FR4 的材料特性、更改材料会填充值。

    [报价 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588398/tusb1004-about-the-l_ac-to-capacitor-trace-length-on-tusb1004 ]   、但我们的布局限制为 111mil、具有三个过孔。

    仅用于后置通道的三个过孔太多。 是否有办法减少过孔数量?

    您可以参阅 TUSB1004 EVM_LOCATION 以供参考:

    e2e.ti.com/.../HSDC129A.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AE:

        好的、非常感谢!!!!!

    此致