Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB1004
尊敬的 AE:
我们注意到、数据表需要最小 0.4 英寸的 L_AC-Cap 布线、并且不超过两个过孔。
但我们的布局限制为 111mil、具有三个过孔。
有任何建议、还是我们应该依靠测试数据进行优化?

此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
最好将仿真数据与我们的建议结合使用。 我们的建议基于 FR4 的材料特性、更改材料会填充值。
[报价 userid=“596946" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588398/tusb1004-about-the-l_ac-to-capacitor-trace-length-on-tusb1004 ] 、但我们的布局限制为 111mil、具有三个过孔。仅用于后置通道的三个过孔太多。 是否有办法减少过孔数量?
您可以参阅 TUSB1004 EVM_LOCATION 以供参考: