This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:具有可切换内部上拉电阻器的替代方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9803, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1582176/tca9517a-alternative-with-switchable-internal-pull-up

器件型号: TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9803TCA9509

您好、

我正在为 TCA9517A 寻找一款 I2C 缓冲器替代产品、其中包含  

  1. 一侧的内部上拉、当 VCC 关闭时会断开或保持高阻抗
  2. 另一侧没有内部上拉电阻
  3. 断电高阻抗 I2C 总线引脚
  4. 最好与 TCA9517A 引脚兼容

我的应用中 TCA9517A 的问题是、当 VCC 关闭时、另一个电路板无法使用 I2C 线路、因为 TCA9517A 处连接到 VCC 的外部上拉电阻器。

TI 是否有此替代产品?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    我不明白这句话有什么问题。 您有方框图吗?  

    在我的应用中、TCA9517A 的问题是、当 VCC 关闭时、另一个电路板无法使用 I2C 线路、因为 TCA9517A 处连接到 VCC 的外部上拉电阻器。

    您是否说外部 PU 电阻器也连接到 VCC? 因此有一条到 GND 的漏电路径、导致 SDA/SCL 连接到 GND、而 TCA9517A 关闭?  

    您可以使用 TCA9803 等器件吗? 它在 B 侧无需外部 PU 电阻器。 但是我的问题仍然存在、在未连接外部 PU 电阻的情况下、如何在断电侧继续通信? I2C 为开漏。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    方框图如下所示:



    器件 B 正在为 VCCA 和 VCCB 供电。 器件 B 侧的上拉电阻器无法移除。
    遗憾的是、器件 A 不提供电源输出、器件 A 中已经有一个主器件和一个带有可切换上拉电阻器的从器件。

    如您所说、如果器件 B 关断、I2C 线路被拉至关断 VCC、器件 A 内的这些子模块将无法通信。

    因此、我要寻找一种在器件 A 侧具有内部上拉电阻器的解决方案、并且在缓冲器断电时、IO 线路也会进入高阻抗状态。

    TCA9803 在 A 侧提供断电高阻抗、但仅限于 A 侧。B 侧上表示 B 侧 不得有外部上拉电阻器来产生 IEXT-I

    这是一个问题、因为 器件 A 内部也有可切换的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS 您好:

    由于 Tyler 目前已不在办公室、因此我们的回复可能会出现一些延迟。 感谢您的理解。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    我认为我们没有适合此应用的器件。  

    如果您提供 VCCA=VCCB、即使缓冲器在一侧提供内部 PU 电阻器、也仍然有一条到 GND 的漏电路径。  

    TCA9509 时可提供的最接近器件。 它需要在 B 侧使用外部 PU 电阻器、但在 A 侧有一个内部电流源、无需安装外部 PU 电阻器即可提供上拉电流。 A 侧需要没有 PU 电阻器。 当器件被禁用时、电流源仍拉至高电平。 当 VCCA=VCCB=GND 时、A_SIDE 上的电流源将被禁用。

     此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉后期跟进。

    TCA9509 似乎合适、因为我们的器件 B 上已经有外部 PU、并且我们可以禁用器件 A 上的 PU
    但规格不是很清楚。 数据表中的表 5.3 指定 VCCA 和 VCCB 最高为 5.5V、但表 5.5 规定 VCCA≤(VCCB–1V)。
    那么、它是否能够在 VCCA = VCCB = 3.3V 时使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    当我在工作台上使用器件时、VCCA = VCCB = 3.3V、但数据表没有针对该电平的电压进行表征。 电气特性是在 VCCA <=(VCCB - 1V) 时完成的。 如果您希望 EC 表符合要求、则需要保持在这些电压范围内。  

    此致、

    Tyler