This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826ERHBR 顶部标识问题

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593635/dp83826e-issue-with-the-top-marking-of-dp83826erhbr

部件号: DP83826E

image.png

我们电路板上使用的 DP83826ERHBR 以太网 PHY 根据 IC 的顶部标识表现出不同的功能行为。 组装的器件带有标记为:

  • 826E TI 298 AS7Y G4 →正常工作

  • 826E TI 198 ALRX G4 →无法运行、

    • 不同的顶部标记 (AS7Y 与 ALRX) 代表什么?

    • 这些标记代码是否表示不同的制造批次、修订版本或器件版本?

    • 标记差异是否与观察到的功能差异相关?

    • 这些单位之间是否存在已知的功能或行为差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dona:

    DP83826 在疫情期间发生了修订变化。 可能会有这类 IC 之一。 您能否读取不工作芯片的 PHYIDR2(寄存器 03h)寄存器? 位 0 至位 3 保存修订版本号信息。

    此致、

    j