This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:具有 SGMII 且没有 MDIO 连接的 1000BASE-RJ-45 连接

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592702/dp83867e-1000base-rj-45-connection-with-sgmii-and-without-mdio-connection

器件型号: DP83867E

尊敬的专家:

我的客户正在寻找能够支持以下要求的以太网 PHY。

  1. 通过 RJ-45 进行 1000BASE-通信
  2. Sgmii
  3. 无 MDIO 连接

以下是我的问题。

  1. 当我看到 DP83867E 数据表时、它可以通过使用自动协商和适当的 strap 配置来支持所有三项要求、是否正确?
  2. 由于客户不使用 MDIO/MDC 引脚、建议的端接是什么? 似乎一般性的建议是把它们拉低。 任何建议的下拉电阻值? image.png

3.实现上述三项要求所需的 Strap 配置是什么? 以下是我的理解和问题。

  • RX_D0、RX_D1...取决于客户要使用的 PHY 地址。 RX_D0 和 RX_D1 必须具有相同的 strap 配置
  • RX_D2、RX_D3...与 RX_D0、RX_D1 相同
  • RX_CTRL...模式 3、用于启用自动协商
  • GPIO_0/1...有任何要求?
  • LED_2...有任何要求?
  • LED_1...任何要求_
  • LED_0...SGMII 启用必须为 1(模式 2 或模式 4)

此致、

Kento

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adachi-San、  


    当我看到 DP83867E 数据表时、它可以通过使用自动协商和适当的 strap 配置来支持所有这三个要求、它是否正确?

    是的、正确。  


    由于客户不使用 MDIO/MDC 引脚、建议采用什么端接? 似乎一般性的建议是把它们拉低。 任何建议的下拉电阻值? [/报价]

    只要将下拉至 GND、就不建议使用下拉值。  


    [引述 userid=“594138" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592702/dp83867e-1000base-rj-45-connection-with-sgmii-and-without-mdio-connection

    实现上述三项要求所需的 Strap 配置是什么? 以下是我的理解和问题。

    • RX_D0、RX_D1...取决于客户要使用的 PHY 地址。 RX_D0 和 RX_D1 必须具有相同的 strap 配置
    • RX_D2、RX_D3...与 RX_D0、RX_D1 相同
    • RX_CTRL...模式 3、用于启用自动协商
    • GPIO_0/1...有任何要求?
    • LED_2...有任何要求?
    • LED_1...任何要求_
    • LED_0...SGMII 启用必须为 1(模式 2 或模式 4)
    [/报价]

    对于 LED_1、请配置为模式 1 或 2。  
    对于 LED_0、模式 2 或 4、具体取决于客户是否要实现镜像模式。  
    LED_2 和 GPIO_0/1 可保持默认的 Strap 配置选项。  
    否则、您的理解是正确的。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 J!

    此致、

    Kento