This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400EVM-KIT:有关如何实现 GSPI 与主机通信的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592140/tic12400evm-kit-questions-about-how-to-implement-gspi-communicate-with-a-host

器件型号: TIC12400EVM-KIT
主题 TIC12400 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我正在帮助我的客户发布此 E2E 主题。

他们对以下内容有疑问、您能在这里帮助您提供支持吗? 提前感谢。

  1. EVT 套件与 PC 之间的电流通信通过 micro-USB 进行。
    如果客户希望使用其主机的 GSPI 接口来控制我们 EVM 的芯片、他们可以从哪里跳转到自己的 MB?
    如何使用 GSPI 与主机通信。
    是否可以将 TP4 连接器用于 GSPI?
    还有什么我应该注意的吗?
  2. 12V VIN 输入的电流设置值是多少?

  3. 您能否提供该驱动程序的下载链接?
    我相信他们可以从 www.ti.com/.../TIC12400EVM-KIT 下载 GUI、所以我会先将其分享给他。

    image.png

谢谢!

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    1) 您可以使用 J3 连接 SPI、INT 和 RESET

    2) 我目前没有这个信息。 我需要在实验室中捕获它。

    3) 要与 EVM 连接、客户可以下载 TIC-EVM GUI。

    我们将在美国庆祝感恩节假日、因此我们的回复可能会延迟。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    请按如下所示查找客户更新:  

    1. 客户现在返修其 x86 主板 (SOM6833) 并按如下方式连接到我们的 EVM、并且可以 通过 GUI 访问我们的 TIC12400 寄存器。
    2. can check fail(在 Ubuntu 24 环境中使用“lspci"无法“无法找到 TIC12400 器件)

      /dev/spi

    3. 控制器

      1. 串行总线控制器 54a4  --> V
      2. 串行总线控制器 54fb  --> v

    4. 硬件配置如:

    问题:  

    1. 我们是否需要在 BIOS 中添加 ACPI 表条目、以便在设备树下检测到设备? 应该使用什么格式来添加它?
      仅添加器件 ID 是否足够?
    2. 我们当前的配置是否正确? 我们是否还需要连接 INT 和 RST 信号?
    3. 我们如何在 Ubuntu 下访问 TIC12400? 是否有适用于此器件的示例代码或 SDK?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    由于假期、该团队目前已离职、回复将延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    1) 我的软件知识是有点有限,不完全确定是否需要一个 ACPI 表。 我的道歉。

    2) 如果您不需要使用 INT 信号,则可以将其保持悬空。 如果不需要使用来复位器件、请将 RESET 引脚保持为低电平。

    3) 我们没有此器件的任何示例代码或 SDK。 为了通过 SPI 与 GUI 通信、TIC12400-EVM 使用与 USB2ANY 适配器 EVM 相同的电路。

    此致、

    Josh