This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867 连接到另一个 PHY 控制器

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592259/dp83867cr-dp83867-connection-to-another-phy-controller

器件型号: DP83867CR
主题: DP83869 中讨论的其他器件

我写的主题是“[常见【常见问题解答】TI 以太网 PHY 电容耦合(无变压器操作)“。
 
本文提到、DP83867 不支持无变压器操作。 我的问题具体涉及 DP83867 直接连接到同一 PCB 上的另一个 PHY 控制器且没有 RJ45 连接的情况。
 
在这种特定情况(同一电路板上的 PHY 至 PHY)中、连接是否仍需要变压器?  是否可以在没有变压器的情况下连接这两个变压器?  请参阅随附方法。 另一个 PHY 的 XXXX PN 不是来自 TI、未披露、它来自安装在 PCB 中的 SOM(模块上系统)(所有电子器件的参考 GND 信号相同)。
 
 
请告诉我如何继续以确保正确的连接。
谢谢你。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否就此提供帮助以便澄清? 有任何关于这方面的反馈吗?

    提前感谢大家。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    很抱歉耽误你的时间。 美国办公室因感恩节假期关闭。

    即使它位于同一 PCB 上、我们也建议不要在 DP83867 上使用无变压器的选项、因为据报告存在 CRC 错误。  

    是否可以使用 DP83869?

    有关定价、请联系支持的 FAE、他们可以查询市场营销的定价。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    我们考虑使用 DP83869 Ic、以防您的反馈建议不在无变压器的设置中使用。

    我认为它几乎 与 DP83867 IC 引脚对引脚兼容(相同的封装 RGZ VQFN、48)、引脚排列分配略有变化。

    总之、我们能否对 DP83869 这种无变压器的连接进行一些讨论?

    我们确实签订了 NDA、这将有助于获得有关这方面的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    当然。 如常见问题解答所述、DP83869 支持无变压器配置。 如常见问题解答所述、您可以使用去耦电容器来实现这一点。 此外、我们建议将 MDI 布线保持在 PCB 上的 2000mil 以内。  
    如果您对此有任何其他问题、敬请告知。  
    此致、
    j