请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83867CR
主题: DP83869 中讨论的其他器件
我写的主题是“[常见【常见问题解答】TI 以太网 PHY 电容耦合(无变压器操作)“。
本文提到、DP83867 不支持无变压器操作。 我的问题具体涉及 DP83867 直接连接到同一 PCB 上的另一个 PHY 控制器且没有 RJ45 连接的情况。
在这种特定情况(同一电路板上的 PHY 至 PHY)中、连接是否仍需要变压器? 是否可以在没有变压器的情况下连接这两个变压器? 请参阅随附方法。 另一个 PHY 的 XXXX PN 不是来自 TI、未披露、它来自安装在 PCB 中的 SOM(模块上系统)(所有电子器件的参考 GND 信号相同)。

请告诉我如何继续以确保正确的连接。
谢谢你。