This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021-Q1:BCI 测试

Guru**** 2931880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593915/tlin2021-q1-bci-testing

器件型号: TLIN2021-Q1

你好、团队  

当客户根据 ISO11452-4-2020 标准进行 BCI 测试时、他们发现、在 200mA 注入的测试条件下、器件无法正常运行。 如何提高 TLIN2021 的 BCI 性能? 客户计划在 LIN 总线上添加一个滤波电路。 我随附了原理图。 请帮助查看

lin2021.png