Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TMUXHS4446
器件型号: TMUXHS4446
主题中讨论的其他器件: TUSB8041、 TPS65987
您好 TI:
我们正在使用 4446 和 65987 设计使用 Type-C 作为 UFP 接口的监视器。 请帮助确认原理图。 主要的不确定性如下:
1. CTX1、CTX2、CRX1 和 CRX2 的连接是否正确;
2. SBU1 与 SBU2 交换是否正确;
3.连接 USB 集线器 (TUSB8041) 的引脚 11、12、16、17 是否正确,以及它们之间是否需要电容器;
4.对于在没有 I2C 的情况下使用 GPIO 的控制模式、MODE0、MODE1 和 A0 能否接地?
此外、您是否会推荐任何与我们的应用类似的参考文档?
此致
Eric