This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:帮助确认原理图

Guru**** 2925760 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592243/tmuxhs4446-help-confirm-the-schematic

器件型号: TMUXHS4446
主题中讨论的其他器件: TUSB8041TPS65987

您好 TI:

我们正在使用 4446 和 65987 设计使用 Type-C 作为 UFP 接口的监视器。 请帮助确认原理图。 主要的不确定性如下:
1. CTX1、CTX2、CRX1 和 CRX2 的连接是否正确;
2. SBU1 与 SBU2 交换是否正确;
3.连接 USB 集线器 (TUSB8041) 的引脚 11、12、16、17 是否正确,以及它们之间是否需要电容器;
4.对于在没有 I2C 的情况下使用 GPIO 的控制模式、MODE0、MODE1 和 A0 能否接地?

此外、您是否会推荐任何与我们的应用类似的参考文档?

 

此致

Eric

UFP-TYPEC (TMUXHS4446).pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    是的、对于 GPIO(引脚控制)模式下的 TMUXHS4446、可以将 MODE0、MODE1 和 A0 接地。

    除非 TPS65987 极性也未调整、否则 SBU1 和 SBU2 的交换正常。

    CTX1、CTX2、CRX1 和 CRX2 的连接看起来正确:请参阅下表:

    我将在支持  TUSB8041 的 TXP 团队中循环询问 是否 需要电容器。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui:

     由于感恩节假期、我们将在下一个星期一前完成对 TUSB8041 原理图的审查。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我在原理图中找不到 TUSB8041。

    好极了

    Brian