This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:输出阻抗差异

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1588369/tcan1462-q1-output-impedance-difference

器件型号: TCAN1462-Q1

您好:

我的理解是否正确、在 VCC 总线上的“断电“(=Ioff 或 VIO 低于阈值)期间、仅会出现漏电流 I_LKG (Ioff)?

我的理解是否正确、在“待机“模式 (=GND VCC 和 VIO 可用、STB = VIO) 下、每条总线上的接收器输入电阻 R_IN 连接到 GND?

除了在“断电“中之外、是否有办法使总线线路具有高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    是的、您的理解是正确的。类似于数据表的表 8-2、其中显示了高阻抗的所有可能条件。

    因此、与该表类似、您可以确保 VIO 为高阻态时为高电平、VCC 为低阻态、谢谢。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、有一些后续跟进


    *高阻态究竟是什么意思(在数据表中)? 这只是 I_LKG 还是 GND 的偏置? 根据第 8.4.3 章或表 8-5(待机时偏置到 GND?、仅使用 I_LKG 进行未上电时?)、可能有必要在表 8-2 中对状态之间进行更多的区分(包括“受保护“)。
    *假设 VCC = STB = GND、VIO = TXD = 3.3V、总线上可以看到哪个输出阻抗(漏电流)?
    *假设 VCC = GND、VIO = TXD = STB = 3.3V、总线上可以看到哪个输出阻抗(漏电流)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    • 高阻抗意味着该器件不会主动驱动总线。 您的理解是正确的。 ILKG 数据表规格 (5uA) 适用于 VCC 和 VIO = 0V 时
    • 您的条件建议 VIO。 因此、我们可以 使用 Rin/2 和 VCC 估算受保护模式下的泄漏。 例如、对于 5V Vcc、2.5V / 20K ~ 125uA。
    • 对于待机模式、数据表规格 0.1V VO_STB(偏置到 GND)主要意味着 (2.5V - 0.1V)/ 20k ~ 125uA、因为网络上的其他节点实际上会将总线驱动至隐性状态。 如果没有节点将总线驱动至隐性状态、0.1V/20k ~ 5uA 是现实情况、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将接管 Mark 的提问 — 感谢 Mark 在这里写下问题。

    很抱歉再次提出问题、但数据表(包括表 8-2)中“高阻抗“状态之间的区别仍然令人困惑、因为它只提到了“高阻抗“、但我问自己(或者想要再次确认)、此时只有第 6.8 章规定的漏电流 I_LKG (OFF) 可用、而无需对 GND 进行偏置。

    您能否检查并确认或更正下表:

    VCC

    VIO

    STB

    器件模式

    总线状态

    > UVCC

    > UVIO

    GND

    正常

    每个 TXD

    VIO

    待机模式、可唤醒

    R_IN 至 GND

    <UVCC

    > UVIO

    GND

    待机模式、无唤醒

    R_IN 至 GND

    VIO

    待机模式、可唤醒

    R_IN 至 GND

    > UVCC

    <UVIO

    不限

    使用 VCC 进行保护

    R_IN 至 GND

    <UVCC

    <UVIO

    不限

    在没有 VCC 的情况下进行保护

    I_LKG (OFF)

     根据你前面的回答、两个“受保护“状态之间存在差异(根据表 8-2、其中提到了三个“受保护“状态,但它们似乎有所不同)。

    希望您能帮我解决这个问题、如果需要更新数据表、更详细的规格可能对用户的未来有所帮助。

    谢谢、此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steffen:

    您的理解是正确的。 高阻抗意味着泄漏电流将尽可能小、例如 5uA(高阻抗)或 125uA。 如前所述、当 VCC 和 VIO 都在 GND 时为 5uA、例如其他 RIN 到 GND 条件下估算的 125uA。 因此 、只要总线不是由总线主动驱动、客户通常就不关心阻抗有多高、谢谢。

    此致、

    Michael。