器件型号: TCAN1462-Q1
您好:
我的理解是否正确、在 VCC 总线上的“断电“(=Ioff 或 VIO 低于阈值)期间、仅会出现漏电流 I_LKG (Ioff)?
我的理解是否正确、在“待机“模式 (=GND VCC 和 VIO 可用、STB = VIO) 下、每条总线上的接收器输入电阻 R_IN 连接到 GND?
除了在“断电“中之外、是否有办法使总线线路具有高阻抗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TCAN1462-Q1
您好:
我的理解是否正确、在 VCC 总线上的“断电“(=Ioff 或 VIO 低于阈值)期间、仅会出现漏电流 I_LKG (Ioff)?
我的理解是否正确、在“待机“模式 (=GND VCC 和 VIO 可用、STB = VIO) 下、每条总线上的接收器输入电阻 R_IN 连接到 GND?
除了在“断电“中之外、是否有办法使总线线路具有高阻抗?
您好、Michael、有一些后续跟进
*高阻态究竟是什么意思(在数据表中)? 这只是 I_LKG 还是 GND 的偏置? 根据第 8.4.3 章或表 8-5(待机时偏置到 GND?、仅使用 I_LKG 进行未上电时?)、可能有必要在表 8-2 中对状态之间进行更多的区分(包括“受保护“)。
*假设 VCC = STB = GND、VIO = TXD = 3.3V、总线上可以看到哪个输出阻抗(漏电流)?
*假设 VCC = GND、VIO = TXD = STB = 3.3V、总线上可以看到哪个输出阻抗(漏电流)?
谢谢你。
您好:Mark、
此致、
Michael。
您好、Michael、
我将接管 Mark 的提问 — 感谢 Mark 在这里写下问题。
很抱歉再次提出问题、但数据表(包括表 8-2)中“高阻抗“状态之间的区别仍然令人困惑、因为它只提到了“高阻抗“、但我问自己(或者想要再次确认)、此时只有第 6.8 章规定的漏电流 I_LKG (OFF) 可用、而无需对 GND 进行偏置。
您能否检查并确认或更正下表:
|
VCC |
VIO |
STB |
器件模式 |
总线状态 |
|
> UVCC |
> UVIO |
GND |
正常 |
每个 TXD |
|
VIO |
待机模式、可唤醒 |
R_IN 至 GND |
||
|
<UVCC |
> UVIO |
GND |
待机模式、无唤醒 |
R_IN 至 GND |
|
VIO |
待机模式、可唤醒 |
R_IN 至 GND |
||
|
> UVCC |
<UVIO |
不限 |
使用 VCC 进行保护 |
R_IN 至 GND |
|
<UVCC |
<UVIO |
不限 |
在没有 VCC 的情况下进行保护 |
I_LKG (OFF) |
根据你前面的回答、两个“受保护“状态之间存在差异(根据表 8-2、其中提到了三个“受保护“状态,但它们似乎有所不同)。
希望您能帮我解决这个问题、如果需要更新数据表、更详细的规格可能对用户的未来有所帮助。
谢谢、此致、
Steffen