This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041 问题咨询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1593987/tusb8041-tusb8041-problem-consultation

器件型号: TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TPS2561

尊敬的团队:

我的客户有一个工程、在该工程中、他们将 TUSB8041+TPS2561 用于集线器应用。 有时、当器件上电时、8041 的 PWREN 输出不会拉高、从而导致下游端口的 VBUS 断电。

image.png

image.png

这是一款测试器件、最终客户的反馈最初是正面的。 但是、在使用时偶尔会出现此问题。 起初、他们认为这是 ESD 导致 VBUS 开关损坏、但用 ABA 替换芯片后、发现该功能正常。 然后、他们再次怀疑电流限制保护功能、并检查死区侧的 FAULT 引脚是否未被下拉、而是集线器的 PWREN 未被上拉。

以下是测试波形。 蓝色表示 VDD 1.1、黄色表示故障、紫色表示 PWREN。

image.png

上电约 4 秒后、PWREN 下拉。

请帮助分析问题的原因并提供一些建议。 谢谢您~

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我将在我的最后更新状态 目前、集线器 RST 时序不符合手动要求。 我尝试手动降低 RST 来解决问题、并要求他们的底层软件同事进行必要的更改。

    由于问题仅在长期使用后才出现、因此时间是否可能不符合要求、并对 8041 芯片造成内部损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

     引脚 40/41/42 的 PU 或 PD 的状态是什么?

     是否可以将 GRSTz 引脚上的 Cap 更改为 1uf?

    好极了

    Brian