This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:询问 933_EVM 板上的 FPD-LINK_S 参数测试故障

Guru**** 2933110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591415/ds90ub933-q1-inquiry-regarding-fpd-link_s-parameter-test-failure-on-the-933_evm-board

器件型号: DS90UB933-Q1

尊敬的团队:

客户在 933_EVM 板上测试了 PCB 布线 S 参数、RL 和 IL 结果不符合规格要求。 您能否阐明可能的原因或分享 TI 的测试结果? 如果测试结果受保密协议约束、请将其发送至Sky-jia@ti.com

抄送客户

933 evm.jpg

此致、

天空中

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

     这些测量是在我们的 UB933 EVM 上进行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaradat:

    是的、客户在 933 EVM 上进行测试

    此致、

    天空中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    我们的 EVM 并非设计用于满足最大通道规格要求或通过 EMC 测试。 它们旨在在工作台上演示器件的功能。 因此、您可以 在我们的 EVM 上看到违反通道规格的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    TI 是否可以得出 933 来传递 S 参数的仿真设计和报告?

    此致、

    天空中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn、

    我们的 EVM 没有仿真或 S 参数测试结果。 如前所述、EVM 仅用于在工作台上演示器件的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    我知道我们 的 EVM 没有仿真或 S 参数测试结果。  

    我的意思是、我们的设计(不是基于 EVM,任何设计都可以)是否通过了 933 的 S 参数测试报告。

    例如、Maxim 将提供模拟和测量的 S 参数报告、以证明协议中规定的 S 参数标准的合理性

    此致、
    天空中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn、

    我不知道我能提供的任何数据。 但是、我将再次与团队核实、并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn、

    您谈论的是 CMOS 侧(933 的输入)或 FPD-Link 侧(933 的输出)的 S 参数。

    我仍在与团队核实。

    问题的是、在上面的测量中、我可以看到 S11、S21、S22 和 S12。 这是否意味着客户已移除我们的器件并仅测量电路板? 如果没有、他们是如何获得 S12 和 S22 的?

    否则、客户可以从主板上卸下器件并测量主板的 S11 和 S21 以查看主板本身是否具有不良性能。

    它们可以在器件 DOUT 引脚的位置焊接一个 50 Ω 端接电阻、并在板上的连接器上测量 S11 和 S21、也可以焊接一个带有 SMA 连接器的短同轴电缆并在两个连接器上测量 S11、S21、S22 和 S12。