器件型号: DS90UB933-Q1
尊敬的团队:
客户在 933_EVM 板上测试了 PCB 布线 S 参数、RL 和 IL 结果不符合规格要求。 您能否阐明可能的原因或分享 TI 的测试结果? 如果测试结果受保密协议约束、请将其发送至Sky-jia@ti.com。
抄送客户

此致、
天空中
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DS90UB933-Q1
尊敬的团队:
客户在 933_EVM 板上测试了 PCB 布线 S 参数、RL 和 IL 结果不符合规格要求。 您能否阐明可能的原因或分享 TI 的测试结果? 如果测试结果受保密协议约束、请将其发送至Sky-jia@ti.com。
抄送客户

此致、
天空中
你好、Sveinn、
您谈论的是 CMOS 侧(933 的输入)或 FPD-Link 侧(933 的输出)的 S 参数。
我仍在与团队核实。
问题的是、在上面的测量中、我可以看到 S11、S21、S22 和 S12。 这是否意味着客户已移除我们的器件并仅测量电路板? 如果没有、他们是如何获得 S12 和 S22 的?
否则、客户可以从主板上卸下器件并测量主板的 S11 和 S21 以查看主板本身是否具有不良性能。
它们可以在器件 DOUT 引脚的位置焊接一个 50 Ω 端接电阻、并在板上的连接器上测量 S11 和 S21、也可以焊接一个带有 SMA 连接器的短同轴电缆并在两个连接器上测量 S11、S21、S22 和 S12。