Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1
器件型号: TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400、
您好的团队、
请检查以下问题:
外设电路:
与 12V 系统串联、将 TIC12400 的 IO 引脚与 1k Ω 电阻器连接到检测开关、然后连接到 GND。 4.7nF 和 10nF 的电容器分别连接在电阻器和 GND 的两端之间。
问题描述:
当开关处于潮湿状态(假设电阻:Mohm 范围为 2k Ω)但实际上处于开路状态时、如何在检测过程中确保信号可靠性? 合理的寄存器参数设置是什么?是否有任何建议值?
关于登记册清单的问题:
1.电流源寄存器 (CURRENT_SRC):灌电流端子 IN4-IN9 和拉电流端子 IN10-in15 的合理值是什么? (选项:2mA、<xmt-block1>5mA</xmt-block>、<xmt-block2>10mA</xmt-block>、<xmt-block3>15mA</xmt-block>)</s>5mA 10mA15mA
2.比较器阈值寄存器 (thers_COMP):推荐的参数是什么? (选项:2V、2.7V、3V、4V)
3.检测滤波器寄存器 (DET_FILTER):推荐的参数是什么? (选项:0ms、1ms、2ms、4ms)
4.在多通道轮询模式下、轮询时间(通过 POLL_TIME 和 POLL_ACT_TIME 寄存器配置)是否会影响信号采集?
此致、
Eileen