This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:寄存器配置建议

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594303/tic12400-q1-register-configuration-recommendation

器件型号: TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400

您好的团队、

请检查以下问题:

外设电路:

与 12V 系统串联、将 TIC12400 的 IO 引脚与 1k Ω 电阻器连接到检测开关、然后连接到 GND。 4.7nF 和 10nF 的电容器分别连接在电阻器和 GND 的两端之间。

问题描述:

当开关处于潮湿状态(假设电阻:Mohm 范围为 2k Ω)但实际上处于开路状态时、如何在检测过程中确保信号可靠性? 合理的寄存器参数设置是什么?是否有任何建议值?

 

关于登记册清单的问题:

1.电流源寄存器 (CURRENT_SRC):灌电流端子 IN4-IN9 和拉电流端子 IN10-in15 的合理值是什么? (选项:2mA、<xmt-block1>5mA</xmt-block>、<xmt-block2>10mA</xmt-block>、<xmt-block3>15mA</xmt-block>)</s>5mA 10mA15mA

​2.比较器阈值寄存器 (thers_COMP):推荐的参数是什么? (选项:2V、2.7V、3V、4V)

3.检测滤波器寄存器 (DET_FILTER):推荐的参数是什么? (选项:0ms、1ms、2ms、4ms)

4.在多通道轮询模式下、轮询时间(通过 POLL_TIME 和 POLL_ACT_TIME 寄存器配置)是否会影响信号采集?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    我建议客户浏览 配置 TIC12400-Q1 多开关检测的步骤
    接口 (MSDI)。 中提供了有关如何对 TIC12400-Q1 进行编程的良好信息

    用户还可以使用 TIC12400-EVM 来测试其配置。 GUI 非常易于使用。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的答复。 除此之外、我想知道是否   要共享 TIC12400-Q1 配置的软件示例代码?  

    对于矩阵轮询模式、与标准轮询相比、它的功能是什么、以及如何配置它?

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    遗憾的是、我们没有此器件的软件示例代码。 我们提供的唯一软件是 EVM GUI。

    此致、

    Josh