This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:RS 232/RS-485 RS 双协议兼容收发器的注意事项

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4421, THVD4431, THVD4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1592491/thvd4411-consideration-of-rs-232-rs-485-dual-protocol-compatible-transceivers

器件型号: THVD4411
Thread 中讨论的其他器件: THVD4421THVD4431

我正在考虑实现双协议 RS 232/ RS 485(半双工)收发器。
我正在评估 THVD4441、THVD4421 或 THVD4431 是否可以实现此配置。

预期的端子块引脚分配如下:

  • RS –232 TX 和 RS –485(半双工)“+"共用“共用同一个端子

  • RS –232 RX 和 RS –485(半双工)“–“共用同一个端子

  • RS –232 GND 和 RS –485(半双工)GND 也共用同一个端子

MCU 将在 RS –232 和 RS –485 模式之间切换。
在 MCU 和收发器之间、我们计划使用隔离(数字隔离器和光耦合器)。

使用某个 THVD44xx 器件、这种配置是否可行?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takanori、

    我们目前正在度假。 请在下周前提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 THVD4411、R2 引脚既是 RS –232 接收器输入、也是 RS RS-485 同相信号。 因此无法进行该配置。

    使用 THVD4421、您可以将 R2 和 R3 连接到引脚 1、将 R1 连接到引脚 2。 将 MCU 的 TXD 信号连接到 L3。 将 L1 和 L2 与一个与门相结合、并将其连接到 MCU 的 RXD 信号。

    如果切换其中一种协议的两个信号、这样会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takanori、  

    克莱门斯是正确的。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Bobby、

    我很荣幸能收到你的建议。

    我已亲自验证您提供的信息。

    我认为这可以通过 THVD4421 来实现。 图示的配置是否可接受?

    -高则


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takanori、

    您的 RS232 设置会使 R3 环回到 R2。 这会导致 RS232 负载增加 2 倍、因为如果它连接到另一个板、将有 2 个 5k 电阻并联。 R3 RS232 输出必须更努力地驱动线路。  

    它可能仍然有效、但最终会导致更多的功耗、RS232 的最大数据速率/距离将受到影响。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    之前、Clemens 指示我将 R2 和 R3 连接到引脚 1、但这会导致环路。

    为了避免环路、我们考虑在通信线路中添加一个类似继电器的开关。 但是、如果使用继电器切换通信线路、这已经可以使用标准 RS485 收发器和 RS232 收发器来实现、而无需多收发器 THVD4421、从而使该方法更具成本效益。

    还有其他好的解决方案吗?

    我们还在考虑 THVD4421 的替代方案。

    例如、使用标准 RS232 收发器和 RS485 收发器、并使用 photo-MOS 继电器等功能切换连接到端子块的通信线路应该可以实现这一点。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takanori、

    您是否可以使用 THVD4411 并将 R3 引脚连接到 R1 引脚以实现 RS232 模式?  需要交换引脚 1 和引脚 2 的 RS232 映射。

    我认为这会阻止早期配置所产生的发送器上的环回和额外的 RS232 负载。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    如果可以自由确定端子块上的端子排列、则 THVD4411 可同时支持 RS232 和 RS485(半双工模式)。 然而、现有的产品将 RS232 TX 引脚与 RS485(半双工)+引脚配对、需要端子块兼容性、因此无法更改引脚分配。
    要交换通信线路、可能需要高压多路复用器或 PhotoMOS 开关、这会增加成本。 考虑将信号切换作为一个前提条件、使用标准 RS232 收发器和 RS485 收发器可能是一种更具成本效益的解决方案。

    -高则