This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:CD4067B 的最大双电源电压

Guru**** 2971320 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1590402/cd4067b-maximum-split-supply-voltage-for-cd4067b

器件型号: CD4067B

CD4067B 上可以使用的最大分离电源电压是多少? 根据下面的注释、它表示 24V、这与建议和最大工作条件相矛盾。 哪一项是正确的?  

 

此外、假设建议使用 18V、最大电压为 20V、我想知道在 20V 差分电压下运行会产生什么后果? 我的应用需要+/–10V。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我为这个混乱而道歉。 我建议遵循“建议运行条件“表中的信息。 注释很可能是错误。  

    不建议在绝对最大值条件下工作、因为这些是应力条件。 您最有可能看到的是高电源电流、并且可能也会导致泄漏增加。  

    另一个重要注意事项是、对于未来的问题、请使用 INT-MUX 组织选项、因为您在此线程中使用的选项不再处于活动状态。 因此响应延迟。

    谢谢、

    NIR