Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMDS1204
尊敬的团队:
我在 HDMI 设计中使用 TMDS1204 转接驱动器、在提供 4K 60fps 分辨率时遇到了问题、屏幕左侧出现了绿线。 但当我提供 4K 30fps 时、情况并非如此
我是否必须在引脚搭接中执行任何操作来消除此问题或增强驱动器、以便清除抖动(如果有)。
我在设计中附上了问题图像和引脚搭接设置。
此致、
Irfan