This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:输出帧处出现绿线

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595997/tmds1204-green-lines-at-the-output-frames

器件型号: TMDS1204

尊敬的团队:

我在 HDMI 设计中使用 TMDS1204 转接驱动器、在提供 4K 60fps 分辨率时遇到了问题、屏幕左侧出现了绿线。 但当我提供 4K 30fps 时、情况并非如此

我是否必须在引脚搭接中执行任何操作来消除此问题或增强驱动器、以便清除抖动(如果有)。

我在设计中附上了问题图像和引脚搭接设置。

此致、
Irfan

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    您是否尝试过其他显示器?如果尝试过、其他 4K60 显示器的此行为是否一致?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 J 的问题外、当使用不同的 4K60 源时、同一台显示器上是否会发生这种情况?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    我们在不同的显示器中尝试了这种方法、并且行为保持一致。
    我们甚至尝试了支持 UHD 8k @ 60 的高速电缆。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:  

    我明白了。 我们是否有办法可以排除源 SOC 出现问题的可能性? TMDS1204 只是一个信号转接驱动器、因此如果 TMDS1204 存在问题、我们通常不会看到监控器发出任何显示、而不仅仅是帧的一行出现错误。

    此致、
    j