Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
器件型号: TCAN4550
大家好、我们的产品使用的是经过良好测试的 TCAN4550、所有功能都按预期运行。
我们刚刚开始进行辐射发射测试、但由于 40MHz 谐波(120,200,280 等)的过度发射导致测试失败。 我们已经将 40MHz TCAN 晶体作为发射源。 我们希望通过对我们的电路板进行小幅更改、能够减少这些排放。
- 我们的原始设计稍微缺少 TCAN 芯片的耦合电容器。 添加电容是否可以降低系统中的噪声?
- 我们发现 CAN 导线辐射相同的噪声。 由于封装限制、我们选择不在 CANH 和 CANL 之间使用扼流圈。 假设我们能够降低来自晶体的噪声、那么这里是否可以在没有扼流圈的情况下摆脱噪声? 如果没有、您可以推荐使用非常小的扼流圈吗?
- 我们选择使用 OSC1 作为外部时钟输入、并将 OSC2 接地。 数据表展示了连接到 OSC1 和 OSC2 的晶体振荡器。 您能概述一下这两种方法之间的差异吗?
- 是否可以在振荡器上使用“阻尼电阻器“来减少发射、同时仍允许 TCAN 正常工作?