This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN 电路导致辐射发射测试失败

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1594912/tcan4550-tcan-circuitry-causes-radiated-emissions-test-failure

器件型号: TCAN4550

大家好、我们的产品使用的是经过良好测试的 TCAN4550、所有功能都按预期运行。  

我们刚刚开始进行辐射发射测试、但由于 40MHz 谐波(120,200,280 等)的过度发射导致测试失败。 我们已经将 40MHz TCAN 晶体作为发射源。 我们希望通过对我们的电路板进行小幅更改、能够减少这些排放。

  • 我们的原始设计稍微缺少 TCAN 芯片的耦合电容器。 添加电容是否可以降低系统中的噪声?
  • 我们发现 CAN 导线辐射相同的噪声。 由于封装限制、我们选择不在 CANH 和 CANL 之间使用扼流圈。 假设我们能够降低来自晶体的噪声、那么这里是否可以在没有扼流圈的情况下摆脱噪声? 如果没有、您可以推荐使用非常小的扼流圈吗?
  • 我们选择使用 OSC1 作为外部时钟输入、并将 OSC2 接地。 数据表展示了连接到 OSC1 和 OSC2 的晶体振荡器。 您能概述一下这两种方法之间的差异吗?  
  • 是否可以在振荡器上使用“阻尼电阻器“来减少发射、同时仍允许 TCAN 正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这些都是很好的问题、我认为我没有可靠的直接答案、因为每个应用都不同、因此您可能需要进行一些实验、看看您是否可以得到任何改进。

    如果您可以添加去耦电容器、我认为这只会有所帮助。  晶体振荡器的电流在振荡周期内会发生变化、因此稳定振荡器附近的本地电源 (VIO) 应该有助于减少开关频率下的任何电源变化。  

    此外、由于 CAN 位时序根据定义是时钟频率的整数倍、因此 CAN 数据位会产生一些发射。  CANH 和 CANL 之间的任何不对称都会导致共模杂散、通常通过共模扼流圈滤除该杂散。   

    如果您的电路板上有端接电阻器、则使用串联 60.4 Ω 电阻器、其之间有一个 4.7nF 电容器连接到 GND、这也有助于滤除共模噪声。

    在每个 CANH 和 CANL 布线上向 GND 添加一些电容有助于减慢上升/下降时间、并滤除一些也有助于减少发射的较高频率成分。

    对于单端时钟输入、阻尼电阻器可能会有所帮助、但出于降低上升/下降时间并滤除高频成分的相同原因、也可能会有一些电容。  使用单端输入而不是晶体时、时钟电压电平需要满足数字 VIH 和 VIL 电平、但这通常是方波类型的时钟信号、其信号中具有更高的谐波、从而生成方波。  晶体是一种振幅大约为 1Vpp 的纯 40MHz 正弦波、因此其谐波能量可能更少、但不容易实现并需要额外元件。

    对于 CMC 建议、我们通常建议使用 100uH 或 51uH 扼流圈、例如 ACT45B-101-2P-TL003 或 ACT45B-510-2P-TL003。  TCAN4550 在不使用扼流圈的情况下并不是为了满足全球 EMC 要求、因此我无法确认在不使用扼流圈的情况下、您是否满足测试中的任何标准。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的所有见解! 我将使用我们的实验结果进行更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  

    此致、

    Jonathan