This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:关于数据速率

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1473A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1595786/tcan1043a-q1-about-data-rates

器件型号: TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1473A-Q1

尊敬的专家:

 

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

TCAN1043ADMTRQ1 是否支持具有 2 个以上 CAN-FD 节点的 CAN-FD 至 5Mbps?  客户在 2Mbps 处使用该信号、如原理图所示。 是否需要进行任何更改才能支持 5Mbps?

111.jpg

 

2.据我所知、TCAN1043ADMTRQ1 不能用作 CAN FD SIC、对吧?

 

哪个 TI CAN 收发器支持 CAN FD SIC 以及与 TCAN1043ADMTRQ1 引脚对引脚兼容? 如果已有、该 IC 是否需要根据上述原理图进行任何更改?

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    1.可以、器件可以支持 5Mbps(如果对数据表的 8.1.2.1 没有问题)、并且原理图整体看起来正常。

    2.是的,这是正确的。

    3.请参阅 TCAN1473A-Q1、除了确保引脚 11 没有任何连接或简单地保持悬空/连接到 GND 而不是电源之外、无需进行更改、谢谢。  

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢