This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:SN65HVD251 收发器锁定总线

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1597855/sn65hvd251-sn65hvd251-transceiver-locks-up-bus

部件号: SN65HVD251

您好:

我用 SN65HVD251 替换了现有电路板上的 MCP2551 收发器。  当电路板断电并连接到 CAN 主机时、可以按预期看到 CAN 总线上的流量。  

image.png

如果我给电路板加电、并使连接的微处理器保持复位状态、我仍然可以看到 CAN 总线上的流量。  

image.png

但是、当 UC 退出复位后(或允许在上电时自行启动)、总线变得安静、没有任何通信。  

image.png

如果我用 MCP2551 替换 SN65HVD251、这些电路板按预期工作。  我不明白问题可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。  问题在于微控制器软件在引导后将 CAN TX 引脚设置为低电平。  由于总线处于支配状态、微控制器永远不会发送数据。  旧的微芯片 CAN MCP2551 IC 具有主导的“卡在地“功能、如果在特定时间内看到 TX 引脚为低电平、它将释放总线、这就是为什么它适用于 MCP2551 IC、而不是没有该功能的 TI 器件。