Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: SN65HVD251
您好:
我用 SN65HVD251 替换了现有电路板上的 MCP2551 收发器。 当电路板断电并连接到 CAN 主机时、可以按预期看到 CAN 总线上的流量。

如果我给电路板加电、并使连接的微处理器保持复位状态、我仍然可以看到 CAN 总线上的流量。

但是、当 UC 退出复位后(或允许在上电时自行启动)、总线变得安静、没有任何通信。

如果我用 MCP2551 替换 SN65HVD251、这些电路板按预期工作。 我不明白问题可能是什么。