This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:电路回顾

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596652/dp83826ae-circuit-review

器件型号: DP83826AE

您好支持团队:

您能否澄清一下、如果您希望我们协助查看的电路设计 DP83826AERHBR 是否有任何潜在问题或改进建议?

image.png
image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您还能否通过该设计提供与变压器和 DP83826AE Strap 配置的 MDI 连接?  

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们使用此图作为参考来绘制原理图。 希望有助于查看 DP83826A 原理图。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    随附的是 DP83826A 原理图检查清单、请根据电子表格(基本模式)仔细检查您的 strap 配置、以确保 DP83826A 正确进行 strap 配置。  

    e2e.ti.com/.../DP83826A_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Check_5F00_12122025.xlsx

    U62 和 U64 上也有 33nF、这将有效地降低总电容。 请移除一组电容器。

    谢谢

    David