This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:在上电的同时将 GRSTz 置为无效时 TUSB4041 的行为

Guru**** 2768835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589866/tusb4041i-tusb4041-behavior-when-grstz-is-deasserted-at-the-same-time-as-power-on

器件型号: TUSB4041I

您好、

我的客户在 TUSB4041 上遇到问题。
他们注意到 GRSTn 在 TUSB4041 上电几乎同时被置为无效。
根据以下数据表说明、用户需要在 VDD VDD33/VDD33 稳定后至少保持“3ms"状态“状态。
他们认为这可能是他们问题的原因、但是您能否告诉我、当用户不满足上述电源序列要求时、会发生什么问题?

image.png

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我还想请你确认是否有以下两种情况可供选择。


    通常、用户将遵循上述案例 1。
    但是、根据数据表“8.3.7 上电和复位“的以下说明、似乎以上情况 2 也可用。

    *“8.3.7 上电复位“的说明
    该器件需要 3ms 的最短复位持续时间。 此复位持续时间定义为电源处于建议工作范围内的时间 GRSTz 引脚置为无效。

    您是否也可以在上面确认?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的客户有什么问题?

    如果 VDD11 在 VDD33 10us 之前上电、则 GRST 低电平没有 3ms 要求。

    如果 VDD11 同时使用 VDD33 或在 VDD33 之后上电、则 GRST 需要在 VDD/VDD33 VDD  稳定后至少 3ms 保持低电平。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian-San、

    >您的客户有什么问题?
    我在客户方面没有听到确切的问题、我将进行检查。

    >如果 VDD11 在 VDD33 同时加电或在 VDD33 之后加电、则 GRST 需要在 VDD/VDD33 VDD  稳定后至少 3ms 保持低电平。
    让我确认以下内容。

    *我想确认的是上述情况下 VDD33/VDD11 上电时所需的“GRSTz"状态“状态。
    图 1 中展示的是有关上电的信息。 但另一方面、在“8.3.7 节“的下一句中、没有说明加电期间“GRSTz"的“的状态。
    在 VDD11 稳定之前、是否允许“GRSTz"保持“保持“高电平“(取消置位)状态、如我发布的上述“案例 2“所示?

    *“8.3.7 上电复位“的说明
    该器件需要 3ms 的最短复位持续时间。  此复位持续时间定义为电源处于建议工作范围内的时间  GRSTz 引脚置为无效。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“80765" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1589866/tusb4041i-tusb4041-behavior-when-grstz-is-deasserted-at-the-same-time-as-power-on/6129903 此复位持续时间定义为电源处于建议工作范围内的时间  GRSTz 引脚置为无效。
    [/报价]

    否、 在电源处于运行范围后、Td2 处于 GRSTz 低电平状态 3ms。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    我来仔细检查一下。
    >是否允许在 VDD11 稳定前保持“GRSTz"的“的“高“(取消置位)状态、如我发布的“案例 2“所示?
    你是不是说上面的答案也是“不“?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GRSTz 可以 在 Td2 之前为高电平或低电平、但在 VDD11 和 VDD33 在工作范围内稳定后、Td2 必须为 3ms 低电平。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian-San、

    我有以下关于“GRSTz"内部“内部行为的问题。
    客户询问在声明“GRSTz"时“时执行什么操作。
    客户假设在执行“GRSTz"时“时执行以下操作。 如果您有任何可以披露的信息、请对以下假设进行评论?

    *初始化内部状态机。
    *内部寄存器的初始化。
    *校准内部 USB Phy。
    *启动内部固件
    *锁存至外部配置引脚

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    感谢您的答复。
    >>您的客户有什么问题?
    >我没有听到客户方面的确切问题,我会检查它。
    我从客户那里得到了关于上述内容的信息。
    客户观察到其系统上出现“USB 主机检测到重复断开“行为。
    客户表示即使不应出现“断开连接“状态、也观察到了此行为。

    如果用户在上电时未正确操作 GRSTz 置位(如果 VDD33 在 VDD11 之前上升)、 您是否认为 会发生此行为?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是、 客户是否可以获取 3.3V/1.1V/GRSTz 的波形?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    谢谢你。
     >客户采取 3.3V/1.1V/GRSTz 波形?
    我得到了 3.3V 与 GRSTz 的波形。 但客户表示 1.1V 的斜升时间也与 3.3V 相同。


    >它可以是,  
    如果可能、您能否添加有关此现象可能造成的原因的评论/方案?
    下面是一个假设情景示例。
    “由于 GRSTz 操作不当、内部状态机的初始化可能无法正常工作。
    这种情况可能显示为客户可观察到的行为。“

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GRSTz 引脚上有电容吗? 您可以将其更改为 1uf 吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    > GRSTz 销上是否有盖子? 您可以将其更改为 1uf 吗?
    很抱歉、我没有分享当前客户的情况。
    客户现在通过控制 GRSTz 的 GPIO(创建“低“(断言)信号)来修复其不正确的 GRSTz 问题。
    但是、客户需要解释他们观察到的行为(如我之前所述的线程“USB 主机检测到重复断开连接“)。 与不正确的 GRSTz 操作有关。
    所以,我问了前面的以下问题。
    ——
    如果可能、您能否添加有关此现象可能造成的原因的评论/方案?
    下面是一个假设情景示例。
    “由于 GRSTz 操作不当、内部状态机的初始化可能无法正常工作。
    这种情况可能显示为客户可观察到的行为。“
    ——

    当然、我们理解客户需要遵循 VDD33/GRSTz VDD 要求、但 我希望您能对上述内容发表意见、即使只是猜测。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

       如果 加电时序不能满足要求,设备将无法 正确复位,因此将无法正确配置,这可能会导致未知的行为。

      因此、为了获得正确的上电时序  是调试任何 TI 集线器问题的第一个过程。

    好极了

    Brian