This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDEVM:电路板寄生效应校准

Guru**** 2914450 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596260/esdevm-board-parasitics-calibration

器件型号: ESDEVM

您好的团队、

根据 ESDEVM 的用户指南、可以进行 S 参数分析、并使用 J16 和 J17 校准电路板寄生效应。 我无法想象它是怎么做的。 您能否顺利完成 J16 和 J17 可以校准电路板寄生效应的校准?

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    这个 ESDEVM 是很久以前创建的。 我正在与团队核实是否有人知道这一点。  获得更多信息后、我将继续跟进

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    这只是一个很好的提醒。 如果您能更新我的 E2E 问题、那将对我们非常有帮助。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shunuuke、

    对我的答复延迟表示歉意。 我知道 EVM 用户指南中的这项声明会令人困惑。 如果测量 J16 和 J17、则会产生电路板寄生效应、应从 J9 和 J10 中获得实际值(无电路板寄生效应)的测量中移除这些寄生效应。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的介绍! 我知道如何使用 J16 和 J17、但我不知道如何“从测量中删除“。 请问您是否有详细解释的好材料?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我正在尝试查看是否有此文档。 如果没有、我将在明年初创建一个新的。  

    获得更多信息后、我将继续跟进。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    非常感谢您的确认。 我很期待这件事。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    很遗憾、我们没有任何介绍如何执行该操作的 TI 文档。 好的一面是、网上有很多关于去嵌入的好资源、这是消除电路板寄生元件的过程。 我建议观看此视频、该视频简要介绍了此概念、 网址为 www.youtube.com/watch

    这是射频工程中一个很常见的术语、因此有很多关于如何执行此操作的公共信息。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:  

    我想跟进、因为我找到了一个更好的简短视频来展示如何执行此过程。  https://www.youtube.com/watch?v=O7MARSp54Zk

    这应该是非常容易的,你自己做它后,看.

    此外、特定器件是否需要 S 参数?

    此致、

    Bryan