Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPS25751
器件型号: TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPS25751
我对 TPD6S300A 与 TPS25751S 配合使用时的电源连接有疑问。
在我的系统中、当主系统电源关闭时、为 TPS25751S 供电的 3.3V 电源轨被关闭。 因此、我考虑在连接 USB Type-C 电缆时在电池无电模式下启用启动。
我想确认以下几点:
-
关于 TPD6S300A 的 RPD_G1/RPD_G2 引脚
TPD6S300A 通过 RPD_G1 和 RPD_G2 引脚提供 Rd 等效下拉电阻。
如果这些引脚连接到 CC 线路、TPS25751S 是否可以在电池无电模式下启动?
在 TPS25751S 侧、在电池无电模式下也似乎 Rd 在内部连接。
两个器件的 Rd 在 CC 线路上并联是否可以接受? -
电池无电模式下 TPD6S300A 的电源
当系统 3.3V 电源不可用时、TPD6S300A VDD 应由什么提供源?
是否可以从 TPS25751S 内部 LDO(3.3V 输出)为 TPD6S300A 供电?
如果是、内部 LDO 的电流能力和电压范围是否足以满足 TPD6S300A VDD 要求?
谢谢、
Conor