This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:使用 TPD6S300A 和 TPS25751S 时电池无电运行的说明(RPD_G1/RPD_G2 连接和电源)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591239/tpd6s300a-clarification-on-dead-battery-operation-using-tpd6s300a-and-tps25751s-rpd_g1-rpd_g2-connection-and-power-source

器件型号: TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPS25751

我对 TPD6S300A 与 TPS25751S 配合使用时的电源连接有疑问。

在我的系统中、当主系统电源关闭时、为 TPS25751S 供电的 3.3V 电源轨被关闭。 因此、我考虑在连接 USB Type-C 电缆时在电池无电模式下启用启动。

我想确认以下几点:

  1. 关于 TPD6S300A 的 RPD_G1/RPD_G2 引脚
    TPD6S300A 通过 RPD_G1 和 RPD_G2 引脚提供 Rd 等效下拉电阻。
    如果这些引脚连接到 CC 线路、TPS25751S 是否可以在电池无电模式下启动?
    在 TPS25751S 侧、在电池无电模式下也似乎 Rd 在内部连接。
    两个器件的 Rd 在 CC 线路上并联是否可以接受?

  2. 电池无电模式下 TPD6S300A 的电源
    当系统 3.3V 电源不可用时、TPD6S300A VDD 应由什么提供源?
    是否可以从 TPS25751S 内部 LDO(3.3V 输出)为 TPD6S300A 供电?
    如果是、内部 LDO 的电流能力和电压范围是否足以满足 TPD6S300A VDD 要求?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    我们会考虑到这个问题、但由于感恩节假期  、团队将在下周初进行检查。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tim:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    如果这些引脚连接到 CC 线路、TPS25751S 是否可以在电池无电模式下启动?
    在 TPS25751S 侧、在电池无电模式下也似乎 Rd 在内部连接。
    两个器件的 Rd 在 CC 线路上并行连接是否可以接受?

    是的。TPS25751 可在电池无电模式下启动。 TPD6S300A 具有启动序列、允许 TPS25751 在电源施加 VBUS 后接管 Rd 广播、请参阅以下数据表摘录、其中说明了相应的序列:  

    当系统 3.3V 电源不可用时、TPD6S300A VDD 的来源应该在哪里?
    是否可以从 TPS25751S 内部 LDO(3.3V 输出)为 TPD6S300A 供电?
    如果是、内部 LDO 的电流能力和电压范围是否足以满足 TPD6S300A VDD 要求?[/报价]

    如果您参考的是 TPD6S300A VPWR 引脚、则可以连接到 TPS25751 LDO_3V3 引脚。 TPD6S300A VPWR 电流要求如下所示(在 TPS25751 LDO_3V3 电流限制范围内):  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    接下来、我想提出有关 TPS25751 电池无电行为的其他问题。

    在数据表的第 8.3.2 节中、它规定“在电池电量耗尽启动条件下、器件会保持 VIN_3V3 开关断开、直到主机通过 I²C μ s 清除电池电量耗尽标志。“
    我知道这与电源选择行为有关、但我想确认这是否也会影响电池无电模式下 PD 协商和 GPIO 功能(电缆事件等)的可用性。

    在我们的评估中、我们观察到以下行为:

    •在电池无电状态下正确提供 VBUS (5V)
    •但是、即使向 VIN_3V3 施加 3.3V 电压:
    –PD 协商未开始
    –不触发 GPIO 事件(如电缆连接)

    这种预期行为是否意味着在通过 I²C 明确清除电池电量耗尽标志之前、PD 状态机和 GPIO 功能会保持受限?

    如果没有、您能否阐明从电池无电模式转换到正常运行所需的正确条件或序列?
    例如、正确的 VIN 时序、所需的配置加载或取决于 ADCIN1/ADCIN2 设置的限制。

    我们正在检查的信息:
    •ADCIN1/ADCIN2 解码值(可能的 SafeMode/AlwaysEnableSink 行为)
    •引导标志寄存器 (0x2D)–电池电量耗尽标志
    •配置补丁是否成功加载以及器件是否进入 APP 模式

    您能否提供有关退出电池无电模式和启用完整 PD GPIO/GPIO 功能的正确顺序的指导?

    感谢您的支持。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、

    我们正在解决这个问题、但由于有人不在办公室、所以下周就会提前。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    好的、期待您的更新。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    对延迟的回复表示歉意。  

    此预期行为是否会受到限制、这意味着在通过 I²C 明确清除电池电量耗尽标志之前、PD 状态机和 GPIO 函数将保持受限状态?

    PD 控制器通电后、是否通过 EEPROM 或 MCU 加载了有效的 PD 二进制/CONFIG 文件? 如果未加载配置、PD 控制器将无法启动 PD 协商或执行任何配置的 GPIO 功能。  

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1591239/tpd6s300a-clarification-on-dead-battery-operation-using-tpd6s300a-and-tps25751s-rpd_g1-rpd_g2-connection-and-power-source/6151168

    我们正在检查的信息:
    •ADCIN1/ADCIN2 解码值(可能的 SafeMode/AlwaysEnableSink 行为)
    •引导标志寄存器 (0x2D)–电池电量耗尽标志
    •配置补丁是否成功加载以及器件是否进入 APP 模式

    您能否提供有关退出电池无电模式和启用完整 PD GPIO/GPIO 功能的正确顺序的指导?

    [/报价]

    要退出电池无电模式、MCU 需要发送 4CC 命令“DBfg"以“以清除 PD 电池无电标志(仅在 PD VIN_3V3 引脚上存在 3.3V 电压后)。 清除 DB 标志后、PD 可以执行电源角色交换以成为供电方。 在清除电池无电标志之前、假设 PD 处于 APP 模式(已加载 PD 配置)、PD 仍可以协商 PD 合约作为受电方和其他功能(即 GPIO、I2C 等)。  

    您在终端测试的流程/流程是什么? 从电池电量耗尽模式状态启动系统时、是否使用 PD 或非 PD 电源来提供初始 5V 电压?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin