This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:附加卡上对 PCIe Gen 3.0 转接驱动器的要求

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1598782/ds80pci402-pcie-gen-3-0-redriver-requirement-on-add-in-card

部件号: DS80PCI402

尊敬的团队:

我对 PCIe 第 3.0 代转接驱动器用例有疑问。 如果在主板设计中实现了转接驱动器器件型号:DS80PCI402、是否还需要在附加卡上放置转接驱动器?  
正如您在器件数据表中看到的、转接驱动器在两侧都进行了演示。 应用示意图有点混淆。请确认。

image.png

谢谢、
Sujith M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    该 设计不需要第二个转接驱动器。 此图 仅定义了器件可能的应用。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的确认。

    此致、
    Sujith M